This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:最大输出功率

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084955/tas5722l-maximum-output-power

部件号:TAS5722L

您好,

我在浏览数据表,图5吸引了我的目光。 对于5V 的电源电压和4欧姆的负载,最大功率约为3W。 假设效率为100%,功率= 5V^2/4欧姆= 6.25W,那么这条曲线是如何得出的。 这是否考虑到了效率低下的问题? 如果是这样,它是否会使用最坏情况下的低效? 您如何正确使用此图?

杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jerome

       由于 TAS5722L 是 音频放大器,我们在发生任何剪辑之前计算功率,因此输出波形需要为正弦波。 电源电压5V 将是正弦波的峰值,如果您计算功率,您会发现结果需要除以2。 负载的实际输出峰值电压将略小于5V,这不是因为效率,而是因为 MOSFET RDSon 和电感器的压降。