This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:设备无法在 PBTL 模式下启动,并且无法使用过滤后反馈

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084496/tpa3255-q1-the-device-cannot-startup-in-pbtl-mode-and-with-with-post-filter-feedback

部件号:TPA3255-Q1

各位专家:

我的客户根据我们的应用报告(SLAA788A:“TPA324x 和 TPA325x 过滤后反馈”),尝试了 TPA3255-Q1在 PBTL 模式下工作的过滤后反馈电路。 设计与应用程序报告完全相同,但工作模式从 BTL 更改为 PBTL 模式。 但是,他们发现设备根本无法启动。 两个输出引脚测量为0.11V (PVDD=24V),故障=低,CLIP _OTW=高。 即使您强制/重置为低且已释放,零件仍会继续处于此状态。 这种故障情况似乎是由于 PFFB 造成的。 一旦 PFFB 断开连接,零件将恢复正常操作。  

PFFB 是客户申请所必需的。 他们应该如何解决问题并使 PA 正常工作?

谢谢!

许约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约翰

       迪伦将通过电话解决此问题。