This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:AES/EBU 输入电路/环路连接至下一个设备

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, SRC4382, SRC4192, SRC4190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1082369/dir9001-aes-ebu-input-circuit-loop-through-to-next-device

部件号:DIR9001
线程中讨论的其他部件: SRC4382SRC4192SRC4190

各位专家:

祝你好,让我向客户发布此案例。

客户正在 开发一款适用于专业音频应用的波束形成扬声器。 询问参考指南如下:

“我们需要 AES/EBU 输入(XLR - 3针)。 因此,我们正在搜索接口芯片,以将 AES/EBU 转换为 I2S。 我们发现,DIR9001符合我们的需求。 但我没有找到任何针对 AES/EBU 输入的输入电路建议。 您可以向我发送该用例的示意图示例吗?

此外,我们还需要以菊花链方式连接设备的 AES/EBU 输入。 因此,我们需要将信号循环到下一个实例。 是否可以用输出连接器引脚(XLR --> XLR)硬连接输入连接器引脚? 还是由于终止问题而造成的问题?”

感谢您的支持。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我在 以下链接中找到了 DIR9001的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00089。 它应该为您提供一些入门指南

    关于您的问题,尽管我不确定您所考虑的应用程序,但我没有看到 XLR=>XLR 连接有任何问题。 应该可以使用菊花链。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿拉什您好,

    感谢您提供的信息,很抱歉在我刚刚收到客户的新反馈后更新此帖子。

    我们是否还有使用 AES/EBU (对称数据传输)的布局示例? 我在其他地方找不到它。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 Archie, 我没有使用 AES/EBU 的布局示例。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿拉什您好,

    您能帮我们推荐用于 AES/EBU 的芯片吗?

    我们找到了 SRC4382,它被描述为 AES/EBU 功能。 更多信息根据报告,客户 需要设备上的 AES/EBU 直通连接器,他们需要知道信号从 DIR 直接路由到 DIT 的延迟。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,除了您提到的 SRC3483外,还有一些您可以提供的“采样率转换 器”,如 SRC4190和 SRC4192。

    关于我 从数据表中引用的信号的延迟:

    SRC 内插函数的组延迟可编程为四个设置之一。 内插滤波器的实际长度不变,但在重新采样器功能之前在 FIFO 中预缓冲的样本数可以设置为64,32,16或8。 FIFO 长度直接影响延迟和组延迟。 默认情况下,预缓冲样本数设置为64。 十进制滤波器包括直接向下采样选项。 仅当输出采样率高于输入采样率时,才应使用此选项。 使用直接向下采样选项的优点是它可以实现零延迟操作,因为它只需从重新采样器输出中每16个样本中选择一个,而无需应用低通反走样滤波。 相比之下,十进制过滤器响应增加了36.46875个组延迟样本。  

    我希望这能回答他们的问题。  

    此致,

    阿拉什