This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:故障和 OTW 上拉电压

Guru**** 2693455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083657/tpa3220-fault-and-otw-pull-up-voltage

部件号:TPA3220
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,

我在定制主板上安装了 TI TPA3220以及 TPA3220微型评估套件。 我看到的问题是,在默认的上拉状态下,该值不是所述的3.3V,而是实际的3.9V。  似乎其他人在您的论坛上也遇到过类似的问题。  不幸的是,我们用于监控这两个引脚的输入依赖于3.3V 接口。  此外,它看起来像定制板和评估套件的性能完全符合预期。  这里是否有我丢失的东西或数据表当前是否存在问题?

谢谢,

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,泰勒

      我们需要检查一下。

        1.客户主板上的这两个针脚连接了什么设备? 他们是否有额外的拉拔?

        2.这种现象是发生在许多电路板上,还是只发生在其中一个电路板上?

        3.您使用什么设备测试此电压? 您可以使用测高仪进行测试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阴影,

    这两个引脚没有附加连接。

    这种现象发生在所有的董事会身上。

    3.我使用了示波器和万用表来测试电压水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler 您好,

    你是对的,这里的表格不完全正确。 在您的应用中,当与3.3V MCU 连接时,应使用分压器将电压降至3.3V 水平。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有新的导出值,我应该遵循这些值来设置电阻器分压器?  它是否会一直是3.9V,容差是多少? 我希望确保读取值的 FPGA 在容差范围内。

    是否有更新此表的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    我对内部使用的上拉电阻器的程度没有很好的答案。 所以现在无法为您提供电阻器分压器。  我正在检查这方面的设计,希望明天能给你反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迪伦的反馈。 我还为 TPA3220测量了 TI 的微型评估板。  读数为5V,而不是3.9V。  这一点有点担心,因为这意味着它不是一个标准,可能取决于布局,因为可能是上拉电阻器不够强?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    电阻器将设备内部拉至5V。  5V 可能有一些变化,但变化为3.9V,这是一个很大的变化。  因此,我想知道针脚上是否有任何外部负载,这会导致电压降至3.9V。 您是否检查了微板上该针脚上是否连接不了任何东西?

    不幸的是,我没有得到设计团队的回答。 我还在问。