This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4880:耳机放大器设计有噪音/不稳定

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084523/lm4880-noise-instability-on-headphone-amplifier-design

部件号:LM4880
线程中讨论的其它部件:TPA6111A2

我正在研究一款包括耳机放大器的产品,该产品使用的是 LM4880M。 我正在使用 DAC 生成低频信号,DAC 将信号馈入 LM4880M。 我看到安培的输出有明显的噪音/不稳定。

如您所见,我增加了循环补偿。 第一次修订没有这种补偿。 加上补偿并没有减少噪音。 以下是噪音的表现:

如果我没有连接耳机,而是在输出电容器前连接了47R 的虚拟负载,则信号是干净的。

当 DAC 处于固定输出时,输出中仍会出现类似的噪音。 如果我关闭放大器,则输出是干净的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚当,

    作为调试过程的一部分,您是否可以尝试使用相同的伪47R 负载,但使用长电缆连接它? 我想知道耳机上的电缆是否会导致振荡。

    如果结果表明存在这种情况,我建议 在反馈电阻器后移动 R27/R29,基本上将其与负载串联以隔离电容,同时尝试更改这些电阻器的值,因为它们似乎是2欧姆?

    您是否还尝试拆除反馈电容器 C29/C30?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在连接47R 虚拟负载时使用了2英尺的电线,这与我测试过的一款耳机的长度大致相同。

    第一个版本 I 没有反馈电容器或2欧姆隔离电阻器。 它也有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    您是否尝试减少输入或输出电容器? 这样可以降低低频响应,释放低音,从而提高稳定性。

    您也可以尝试使用 TPA6111A2检查它是否更稳定。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎已经解决了这一问题,但部分是偶然发生的。

    我正在使用用于 C9/C11的通孔薄膜电容器。 我用0.1uF 陶瓷圆盘盖替换了它们,噪音消失了。 我尝试同时添加1uF 电解质,但它仍然很干净。 问题似乎出在胶片盖(部件号 B32529C0105K189)。 他们没有列出 ESR。