This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:无音频输出

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083906/tpa3138d2-no-audio-is-output

部件号:TPA3138D2
“线程”中讨论的其它部件:PCM5121

请告诉我可能的原因以及要检查的内容。

我已使用 PCM5121和 TPA3138D2配置音频电路,但未输出音频。

输出为单端。

电路几乎与数据表相同。

■情况

-使用 aplay 命令播放 MP3文件时,扬声器发出很大的噪音。

-即使 TPA3138D2的 GIN_SEL 针脚设置发生更改,噪音的响度也不会改变。

播放 wav 文件时,没有声音或噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否检查过是否发生故障? 您可以检查故障针脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    故障针脚过高。

    例如,如果我怀疑我输入的电压高于 TPA3138D2针脚的绝对最大额定值,是否有办法查看 TPA3138D2是否有故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以监控 引脚2 SD/故障,以检查是否发生了任何下拉/下拉操作。

    MP3和 wav 输入之间是否有任何不同的音频连接?   

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是“pull_low action”?

    如果 TPA3138D2出现故障,即使电源打开,针脚2 SD /故障也会很低吗?

    只有 MP3和 wav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否监测过 SD/故障针脚信号?

    您是否可以向我们分享您的示意图?

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    结果发现它不是 PCM5121的输出。

    我将以另一个标题提出另一个问题。

    谢谢你。