This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:您可以帮助 EQ 和 DRC 设置吗?

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5806M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084991/tas5806m-can-you-help-eq-and-drc-setting

部件号:TAS5806M

TI 专家您好,

无论输入电平如何,我们都希望将80 Hz 频段设置为相同的输出。

所附文件包含我们需要的图形和 TAS5806M 输出图形。 请检查所附文件。

e2e.ti.com/.../Request.xlsx

我们尝试附加修订后的 PPC3文件,但它失败了。  是否有方法向您发送 PPC3文件?

您能帮助 EQ 和 DRC 设置吗?

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,道尼

       首先,您需要使用均衡器将峰值设置为70Hz,当您以-30dB 信号发送时,输出应达到约3.5 V 有效值。

       然后,您可以使用 DRC 将低频段最大输出限制在4Vrms 左右。 这样的设置,当您以更高的输入发送时,最大输出仍将达到4Vrms 左右,就像您的客户所希望的那样。