This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:TAS5805M 和 TAS5806M 能否共享报头文件(寄存器设置值)?

Guru**** 2548690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5806M, TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085031/tas5806m-can-tas5805m-and-tas5806m-share-header-file-register-setting-value

部件号:TAS5806M
“线程”中讨论的其它部件:TAS5805M,,,

TI 专家您好,

由于 TAS5805M 的提前期问题,客户线已中断。  因此,需要用另一种解决方案来取代它。

我确认 TAS5806M 的注册图与 TAS5805M 相同。

TAS5805M 和 TAS5806M 能否共享头文件(寄存器设置值)?

请检查是否可以在不更改软件的情况下更换。

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,道尼,

    是的,头文件将与 DSP 相同。

    TAS5806M 是一个不同的封装/引出线,但实际上是同一器件,TAS5806MD 具有集成的耳机驱动程序,TAS5806M 已卸下该耳机驱动程序,相关引脚已被 NC 删除。

    此致,

    路易斯