This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:无输出

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085330/pcm5121-no-output

部件号:PCM5121

它不是 PCM5121的输出。

我正在尝试从输出一端的 OUTL 针脚,但电压仍为0V。

请告诉我可能的原因以及要检查的内容。

我已确认以下内容。

向 CPVDD 供应-3.3V 电压,向 VDD,DVDD 供应1.8V 电压,并向 LVOO 供应1.8V 电压。

-3.3V 提供给 XSMT

具有主控制器的 I2C,主控制器识别 PCM5121。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PostScript 
    在 I2S 通信期间,VNEG 的电压约为0.5V。 
    这是否异常?
    如果异常,请告诉我可能的原因。
    当电源打开时,VNEG 的电压为0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,太极

    请 检查您尝试将设备置于的模式, 对于 给定模式,请确保您的连接 与数据表第5和第6页所示的图表和表格一致。 如果  VNEG 无法正常工作,则根本不正确,我的第一个猜测是设备甚至没有正确设置。

    请按照建议进行检查,如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    使用的模式为 I2C。

    我检查了数据表第5页和第6页上的表的连接,我认为它们是匹配的。

    我将它与第58页上的数字进行了比较,但它是一样的。

    除了错误的连接外,VNEG 是否有任何其他原因不起作用?

    此外,VNEG 是否仅在 I2S 通信期间设置为-3.3V? 还是从启动时它将是-3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 PCM5121作为4线 I2S 的从属设备。

    每个信号都是来自主 CPU 的输出,频率如下所示。

    由于是从实际机器测量的,因此可能存在错误。

    SCK:24.576MHz

    bck:2.8224MHz

    LRCK:44.1kHz

    根据数据表第46页的表32,当采样频率为44.1kHz 时,没有24.576MHz 系统时钟频率可供选择。

    这是否可能阻止 VNEG 工作?

    如果系统时钟为24.576MHz,我是否需要在表32中设置适当的采样频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您验证您的操作模式是否符合 以下条件:

    模式控制选择引脚:

    Mode1 =低,Mode2 =低:硬接线

    模式 MODE1 =低,模式2 =高:I 2C

    模式 MODE1 =高:SPI 模式

     如果您在表中提供的边界之外应用 CLKS,则零件不应具有任何输出。 如您所述, 您提供给部件的系统时钟不受部件支持,部件不能与该系统时钟一起工作。  

    我假设您将再次使用正确的时钟来重新讨论此问题。 请根据数据表选择正确的 CLKS,并查看问题是否消失。  

    我暂时结束了这项调查,但请告诉我应用正确的 CLKS 是否仍然无法解决您的问题。

    此致,

    阿拉什