This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1876:+12V 时接地?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085472/lm1876-gnd-at-12v

部件号:LM1876

我想在正向和反向两个方向驱动一组语音线圈电机,但不想处理整个单独的-12V 轨道。  

我可以像数据表中的图2所示使用它,但 VCC 为+24V,V 电压为0V,接地为+12V 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亨利

      如果您只看一下我们的设备,它可能可以正常工作。 但您需要整个系统协同工作。 我们设备的接地引脚需要直接与您的 PCB 接地连接,您可以将整个 PCB 接地端设置为+12V 吗? 此外,还需要向我们的设备发送输入信号,这些信号也参考接地引脚,您是否还可以将输入信号参考电压设置为+12V 而不是0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LM1876将其自身的“接地”设置为12V。 信号将为0-24V,其中0-12V 将为“反向”,12-24V 将为电动机的“正向”。  

    我想,如果我只看一下 LM1876,它不会真正关心电压接地的位置。 也许我只是想过头了。  我基本上只是将所有设备都换了+12V,这样 V 形电压(原为-12V)现在就为0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亨利

      是的,如果您这样做,这意味着您要改变系统中的所有内容。 如果这确实有帮助,您可以尝试一下。