This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107EVM-K:是否有 Windows 10驱动程序安装程序?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083677/tlv320aic3107evm-k-is-there-a-windows-10-driver-installer

部件号:TLV320AIC3107EVM-K
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

看起来驱动程序安装适用于 Windows 7。提供 Windows 10版本是否有任何工作要做?

谢谢,

凯文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否参考了以下 GUI?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,GUI 可与 EVM 配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有 Windows 10,可以从此产品页面安装 GUI。

    https://www.ti.com/tool/TLV320AIC3107EVM-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,抱歉,让我先介绍一下...客户可以在 Windows 10上下载 GUI,没问题。问题是正在尝试检测 EVM,并且 USB 驱动程序存在签名错误。请参阅下面的澄清图片。非常感谢您为快速解决此问题提供的帮助!

    他们还在测试模式下启动了它(据说驱动程序正在唱歌),但仍然出现同样的错误。他们也有 Windows 732位计算机可用,但在这种情况下软件无法安装。

    谢谢,
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是他们从 TI 网站下载的 GUI 吗? 您能告诉我他们的文件夹名称以及他们何时下载此 GUI 版本吗?

    如果驱动程序安装正确,他们应该在设备管理器中看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们从 TI 网站安装了 GUI,并在6天前下载了 GUI。请参阅下面设备管理器的图像。 他们在“其他设备”下有 USB-MODEVM。图像上有一个与您不同的小警告标志。您能否详细说明您对文件夹的要求? 他们从 SLAC250.zip 下载并运行设置应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在新的 Windows 10电脑上再次测试,并且能够正确检测和运行。

    您是否可以要求他们卸载旧的 GUI,清除 Web 浏览器历史记录/缓存并从 TI 网站再次下载?