This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1801:抗锯齿过滤器

Guru**** 2552500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085342/pcm1801-antialiasing-filter

部件号:PCM1801
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我对 PCM1801有两个问题。

#1:图20显示的最高为10MHz,但10MHz 到1000MHz 的滤波曲线是什么?

是否可以认为该曲线仅跟随-20dB/衰减(如下所示)?

2:抗锯齿滤波器频率响应是否依赖于 FS,而 SYSCLK 或150kHz 停止波段是否是固定频率,而不管 FS 和 SYSCLK 如何?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    抗锯齿滤波器应该是一个简单的 RC 电路,带有-20dB/十 进制电压。 假设数据表上的-20dB/decade rollooff 在同一趋势下从10 MHz 扩展到1000 MHz 是安全的。  

    由于抗锯齿滤波器是模拟的,因此它不应依赖于 FS 或 SYSCLK。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    我还有一个问题。

    当客户进行 EMC 测试时,它看起来是590kHz 频段 噪音影响 PCM1801转换结果。

    您对 PCM1801的590kHz 噪音有什么想法吗?

    如果您有任何解决方法,可以告诉我吗?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    您能否阐明您的测试条件? 是否有示意图? 我需要知道时钟频率,输入/输出频率以及测试设置是什么。 590kHz 是否投影到设备上? 还是设备发出590kHz 的噪音?

    此致,

    杰夫