This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:电源放大器故障

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085293/tpa3255-power-amp-failure

部件号:TPA3255
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我一直在使用 TPA3255处理有源扬声器的放大器。 我已将其配置为2xBTL 模式,一个输出用于低音扬声器,一个输出用于高音扬声器。 我们正在使用 DSP 前置放大器来限制输出,该前置放大器的功耗远远低于放大器的功耗。 我们几乎完成了工程阶段并接近生产,但仍需进行一些长期测试。 在那段时间里,我可能已经测试了10台或更多的设备,并且从未出现过任何功耗故障。 我昨天开始了一些长期测试,其中一个*一直在运行的设备很快就失败了。 电源仍然运行良好,PCBA 上的任何其它部件均无损坏。  电源(+50V)针脚在 IC 处烧坏,所有输出都对地短路。 我看不到这种失败的任何原因,这在设计周期的后期令我感到伤感。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

      似乎发生了非常严重的短路。 您能否确认 PCB 上的所有其它设备没有问题? 如果您在 PCB 上交换了 TPA3255,电路板能否正常工作? 扬声器或输出 LC 滤波器是否损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天早上检查了司机,没有发现任何问题。 我在 board...no 上没有看到任何其他损坏的零件。 我将在今天晚些时候更换部件,看看主板是否工作...我怀疑它会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我错了...我确实找到了更多损坏的部件。 与+12V 串联至引脚1 (GVDD_AB)和引脚22 (GVDD_CD)的3.3欧姆电阻均高于预期的阻抗。 一个为86欧姆,另一个为32欧姆。 更换两个电阻器后,电流放大器工作正常。 但我认为他们是灾难性 event...no事件的受害者。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

      是的,我认为电阻器被过电流损坏。 这两个引脚是输出的电源。 由于在输出端未发现任何内容,并且设备未触发 OC 或 OT 错误,但直接分解。 我认为此设备在测试前已损坏,ESD 是可能的原因之一。 根据我们掌握的信息,这应该是一个单独的案例。 您可以继续 与另一个主板进行长期测试,并检查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了第二个扬声器/放大器模块,它播放了几个小时,然后放大器锁定。 在重启电源之前,我没有机会看到故障 LED。 电源循环后,放大器似乎工作正常。 我们将在上午使用此模块重新开始测试。

    我们还在修复了第一个模块后再次尝试了该模块。 它再次以与第一次类似的方式爆炸。 4路输出中的3路对地短路,针脚11对地短路,针脚29,30,31,36,37和38烧断主板。

    我只有两块样本板,所以我需要解决这个问题,而不会造成更多的损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jim

      使用第二块板,您可以在进行长期测试时测试外壳温度。 我认为 OT 可能被触发。 通常会有散热器,您可以考虑在散热器上钻一整套以将热电偶放入其中。 最好留出一定的温度余量, 顶盒上的120°C 温度足够高。

      您的第一块主板可能没有损坏。 另一种可能性是 PCB 存在短路风险,当温度达到足够高且足够长时,风险就会发生。 例如,通常安装在印刷电路板上的散热器支脚,一些电解电容器也有金属底座,它们都连接到 GND。 有时,这些组件下方可能有轨迹,只能使用焊锡掩码进行隔离。 正常温度工作正常,但当温度升高时,会有风险。 也许您可以进行一些检查。

      我们的设备都在极端条件下通过了可靠性测试,不应轻易分解。