This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:用于100V 音频变压器的 D 类放大器输出

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3156D2, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1083502/tpa3156d2-class-d-amplifier-output-for-a-100v-audio-transformer

部件号:TPA3156D2
线程中讨论的其它部件: TPA3244

您好,

我想在 单声道单声道模式下使用 TPA3156D2音频放大器,该放大器连接到变压器,从音频连接到多个扬声器。

我在阅读完帖子(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/483271/class-d-amplifier-tpa3116d2-driving-100v-audio-transformer)后 看到了一些关于使用 RC 滤波器以避免短路保护接近最大功耗的讨论。

在另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/979634/tpa3116d2-class-d-amplifier-tpa3116d2-driving-100v-audio-transformer )中,他们提到了一份不完整的变压器指南,所以我希望我能得到它或任何其他关于如何将放大器输出连接到变压器的提示和指南。

此致,

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    您可以参考以下应用说明:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa133/sloa133.pdf?ts=1646874804409&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DSLOA133%2526nr%253D24

    此致

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克您好,

    谢谢,但我仍然不确定如何去除水环。 在另一篇帖子的图像中,您可以看到,即使经过过滤,信号也会通过电容器-电阻器附加滤波器,对此他们不作进一步解释。 通过模拟,我无法找到这对我有多大帮助。

    我还在其他评估板(如 TPA3244)中看到了这方面的其他示例,我在下图中显示,我认为 C21电容器的功能与上一个图像中的其他两个电容器相同,但我看不出它们为什么在那里以及它们如何工作, 还有为什么现在没有电阻器。

    希望您能提供有关该主题的任何提示。

    此致

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好

    电容器通常用于阻挡低频音频。  

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    我知道电容器是一个高通滤波器,但您是否有任何有关此电路的设计指南或文档? 我需要知道放大器输出和100V 变压器输入之间的连接方式。  

    此致,

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好

    我认为你没有得到我的意思。

    LC 滤波器设计相同,您可以参考数据表典型设计。 但是,对于变压器负载,AMP 有过电流关闭风险。 它与变压器有关。 您应该 根据自己的申请进行评估。

    此致,

    德里克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek

    我明白了你的意思,但我在这个领域没有经验,也不知道我需要在变压器和放大器之间连接什么。 我可以在某处找到完整的示例吗?

    此致,

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    您可以在电感器(LC 过滤器)和变压器之间添加一个电阻器(s4.7欧姆或10欧姆),以避免 OC 风险。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    通过在变压器的右侧添加该电阻器,放大器的电量将减少一半。 我是否有办法提高效率? 另外,为什么需要4.7-10欧姆?

    此致,

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好

    是的,电阻器断电。

    您手中是否有 EVM 板? 我建议您可以将变压器连接到 EVM 板,它可以评估您的应用。

    此致,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    我将使用 EVM 板进行测试,但您是否有任何关于连接变压器的其他方法的指南,这些方法更节能。 我不是这个话题的专家,我的知识非常有限,所以你能给我的解释越多越好。

    此致,

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    我提供给您的应用说明包括根本原因和解决方案。  

    变压器负载的 OC 断路问题根本原因 是变压器芯的饱和电流。 “在第一季度至半周期中,变压器核心饱和的原因是在该间隔期间,变压器暴露在单极伏秒内,因此磁化电流积聚到高于其稳态值的水平。 在稳态操作中,输入为双极,磁电流会滞后于主电压并避免这种影响。”

    最后部分给出了解决方案。 “第三种选择是设计变压器以避免在这些条件下饱和。”

    因此,风险是否发生取决于您的变压器负载。 LC 设计相同。 但这种上升与 您的变压器负载有关。 因此,我告诉您可以在实际设计之前在 EVM 板上对其进行评估。  

    TPA3156 OC 断路电流阈值通常为10A。 因此  ,您应该在第一次启动时选择一个 Isat <10A 变压器。

    此致,

    德里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应,

    我理解“第三种选择是设计变压器,以避免在这些条件下饱和。”但没有关于如何设计它的指南。 您是否知道适合此应用的变压器? 我的另一端将有4欧姆负载

    我只需要用一个电阻器跟踪 LC 滤波器吗?

    此致,

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    很抱歉,我不熟悉变压器设计,所以我告诉您应该对其进行评估。 您应该与变压器供应商联系。

    在设计之前,请先对 EVM 板进行评估。

    此致,

    德里克