This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐3.1 Soundbar 放大器

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1085516/recommend-3-1-soundbar-amplifier

“线程”中讨论的其它部件:TAS5805TAS5825MTAS5828M

您好 TI 团队,

我们现在有一个3.1 SoundBar 项目, 我们是否需要选择 一个具有 EQ 的放大器?

规格如下。请帮助推荐功率放大器。  

右:10W 全频,

左:10W 全范围,

中心:10W 全频,

木网:50W 35Hz-200Hz

谢谢你,

兴秦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,邢

      它们可以尝试使用左声道和右声道的 TAS5805/TAS5825,使用中声道和低音扬声器声道的 TAS5828。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    感谢 您的建议。

    请帮助查看以下方案, 我们需要多少个 I2S 端口?

    我们是否需要另一个 I2S 端口用于 TAS5828M 的中央通道? 或者只需使用左右信道的 TAS5825M 格式 SDOUT。  

    我们需要支持杜比音频。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,邢

      图片中的黑线看起来不错。 通常我们建议直接使用 SDOUT 表格 SOC,这将使音乐更容易调谐,同时也减少延迟。 但是,如果他们想要使用 SDOUT 表格5825,也可以正常工作。 没有什么大的区别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我们是否需要考虑低音炮的峰值功率? 以50W RMS 计算,峰值功率约为70W。

      当输出功率超过50W 时,TAS5828M 的“THD+N”显示不是很好。  

    这让我们感到困惑,请提供一些建议。

    谢谢你,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,邢

      您应该看看 PBTL 曲线。