This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:需要对 TLV320AIC33IRGZR 音频编解码器进行一些澄清

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087101/tlv320aic33-need-some-clarifications-about-the-tlv320aic33irgzr-audio-codec

部件号:TLV320AIC33

  我们正在使用 具有 IMX8 M PLUS 处理器的 TLV320AIC33IRGZR 音频编解码器。 在该音频编解码器中,我有一些疑问。

1.我使用的音频输入的双通道(Lan2_LP 和 Lan2_RP)的剩余  Lan2_LM 和 Lan2_RM 应与0.47uF 和1K 电阻器绑定到模拟接地? 正确吗?

2.此音频编解码器有一个散热垫,数据表中没有提到过散热应该与接地连接吗? 我可以连接到地面还是浮动?

3.在此音频编解码器驱动程序中,将支持 IMX8 m 及处理器

谢谢

潘迪安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 因此,LINE2LP 到左 ADC,LINE2RP 到右 ADC,而 LINE2LM 和 LINE2RM 通过盖和电阻器连接到 GND,这应该是正常的。
    2. 连接至 DRVSS,如下所示:  

        3.产品文件夹中有一个 Linux 驱动程序: https://www.ti.com/tool/TLV320AIC3XSW-LINUX

    此致。