This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:关于线路输入到线路输出数据路径

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086912/pcm2903c-about-line-in-to-line-out-datapath

部件号:PCM2903C

您好,

如果 PCM2903C 是否支持以下应用 程序?

MIC 输入到 Vin,然后在 IC 中回送,然后输出到 Vout 到3.5mm 音频插孔?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不能,这是 USB 音频转换器,因此录制或回放通过 USB 接口进行,并且没有进行内部回送的设置。

    此致。