This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:用作5W 8ohm 单声道放大器

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086567/tpa3144d2-using-as-5w-8ohms-mono-amplifier

部件号:TPA3144D2

我们将设计一个具有 IC 的5W,8欧姆单声道音频放大器。 是否有任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Jayesh

      TPA3138/3139应该能够工作。 您还可以考虑 TPA3140/3144和 TPA3136/3137