This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5729MD:线路输出和耳机设置

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087065/tas5729md-line-out-and-headphone-setting

部件号:TAS5729MD

大家好,团队

我的客户想知道。

) 是否可以在 TAS5729MDADCAR 上设置线路输出和耳机功能?

如果可以,如何设置这两个函数。

2.)如何在电路上设计保留线路输出和耳机功能电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,团队

    任何人都可以帮助解决这一问题,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

      正如我们在 WebEx 上所讨论的,它们在设备内部具有相同的功能,客户需要使用额外的电路。