This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:性能下降

Guru**** 2845750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086877/pcm1808-performance-degradation

部件号:PCM1808

各位专家:

我的客户有疑问。 关于“7.4.2时钟中断断电和重置功能”一节,数据表提到 “为了避免 ADC 性能下降,在恢复 SCKI 后,bck (引脚8)和 LRCK (引脚7)必须在4480/FS 内与 SCKI 同步。” 如果超出上述时间,ADC 的哪种性能会下降?

此致,
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉-桑,

    我将与我们的设计团队核实,看看是否会出现任何具体的降解,并让您知道我们的发现。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉-桑,

    根据我们的设计团队,这是指频率锁定时间过长,即在 SCLK 和 LRCLK 之间保持整数比。 这种不匹配不会对设备造成任何伤害,但会降低设备的有效性,如转换质量,THDN 和其他指标。

    此致,

    杰夫