This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:PCM5142 miniDSP 使用问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086519/pcm5142-pcm5142-minidsp-using-question

部件号:PCM5142

我发现当我使用输出模块 Int2xOutRom**时,它可以输出88.2K-192KHz 音频,但在输入44.1K 或48kHz 采样率音频时,它将输出88.2K 和96KHz 音频。这也许是 它输出糟糕音频的原因。我尝试使用输出模块 Int8xOutRom**, 它可以正常输出44.1kHz 到96KHz 的音频,但无法输出176.4KHz 和192KHz 的音频(线路输出)。

我想知道为什么以及如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 miniDSP 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    每个框架都支持特定的采样率范围,例如,对于这种 DAc31xx,它有3个框架和支持的采样率。

    您可以单击 PCM5142框架并点击 F1,然后看到框架及其各自的采样率信息。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。我想确认两个问题:

    当输出不同的采样率(这是输出192K 和44.1K 的唯一方法)时,是否要将输出模块(2xIntOut 或8xIntOut)重新编程为 PCM5142?

    (原因我发现8xIntOutRom 模块支持48K 及更低版本,但当我测试88.2KHz 和96KHz 采样率时,它也可以工作,2xIntOutRom 也可以工作在88.2&96KHz。)

    我需要控制 I2S 输出的音量,因此需要添加 miniDSP。

    2.

    当我添加 miniDSP 时,I2S 输出级别低于0dBF 而没有 miniDSP 是正常的。所以我想知道我的设计是否有问题,如果 split_1&split_2模块削弱信号吗? 我之所以使用这些模块,是因为我想同时添加 I2S 输出和线路输出模块,所以我需要将信号分成两个模块。您是否有更好的方法来执行此操作,或者您可以帮助我了解为什么输出电平会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不确定我是否理解您的问题,如果您在输出模块上点击“帮助”,它将告诉您支持的采样率和内插率。

    我不确定您是指实际采样率还是内插率,您的工作和不工作意味着什么?

    您是否正在使用此属性来设置采样率,并可能解释您设置了什么以及您如何测量?

    比0dBFS 低多少? 当您增加分离器输出通道时,您是否看到信号进一步减弱,以及寄存器的设置是什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比0dBFS 低多少? 当您增加分离器输出通道时,您是否看到信号进一步减弱,以及寄存器的设置是什么? 》 0dBfs 下0.5 dB。当我将 D_I2S_OUT_1 (DigitalVolume)设置为启用时。我可以控制 SDOUT 的音量,但我从0dBfs 输出的音量要低0.5 dB。

    但是,如果我将 D_I2S_OUT_1(DigitalVolume)设置为 OFF,它可以输出0dBF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字音量基于此,您可以检查系统中的寄存器61或62吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将它们设置为0x30。实际上,我还测试了输出电平,当寄存器61&62设置为0x30时,输出电平为0dB;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我得到了帮助,发现数据表已经描述了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,好的要知道。