This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:无法使用 EVM 播放声音。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5782MEVM, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087352/tas5825pevm-can-not-play-sound-with-evm

部件号:TAS5825PEVM
“线程”中讨论的其他部件:TAS5825PTAS5782MEVMTAS5825MEVM

12V 电源提供给 PVDD,而 USB 连接在 EVM 和 PC 之间。

AMP 输出引脚连接到2个扬声器。

PC 可以识别和选择 UAC 扬声器。

PPC3显示已连接 TAS5825P

但我在电脑上播放音乐,扬声器始终保持安静。

我是否注意到或错过了什么?

是否有任何分步视频可供参考?

PS:TAS5782MEVM 和  TAS5825MEVM 可由 PPC3控制,并可正常播放 USB 发出的声音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Axel

      请使用以下 I2C 代码检查设备状态以及是否发生任何错误。

        宽98 00

        宽98 7f 00

        R 98 68 01

        R 98 70 03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到答案

    我没有进入“调谐和音频处理”以取消静音。

    感谢你的回复。