This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:I2C 总线计时要求

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086252/tas5805m-i2c-bus-timing-requirements

部件号:TAS5805M

大家好,团队

I2C 总线定时要求在“低时钟周期”中有解码,最小值为1.3 us。 I2C 快速模式为400kbps,因此低周期为1/400k *1/2 =1.25 us。 为什么最小值为1.3 us? 我的理解在哪里不正确?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      在 I2C 逻辑中,低电平周期比高电平更重要。 您可以在下面的数据表中看到这种情况。

      下表也来自 I2C 标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,Shadow,

    您是否提到客户不应该在快速模式下使用50%的负荷? 在快速模式下,最大负荷应为1- 1.3us *400kHz =48%,最小负荷应为0.6us *400kHz =24%,对吗?

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      是的,这是标准要求。