This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器?Ω

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087559/audio-amplifier

“线程:LM1877”中讨论的其它部件

客户正在寻找音频放大器

要求: HSOP 封装,功率高于8 W,双通道,AB 类,工作电压为13.8 V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯文:

    TI 在相当长的时间内未发布 AB 类电流。 您可以在该链接中考虑一些选项。 以下是一些附加注释:

    • LM 设备仅采用 TO-263封装
    • LM1877似乎不适合此应用,输出功率低于要求

    客户能否考虑 D 类电流? 如果应用中存在 EMI 约束,则可以使用 LC 过滤器。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师