This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552EVM:测试设置以测量音频信号质量

Guru**** 2667985 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087366/tas2552evm-test-setup-to-measure-audio-signal-quality

部件号:TAS2552EVM

亲爱的各位,  

我们正在构建一条额外的外部电路,以保护 TAS2552EVM ,使其因客户端对 Vbat 的短路而损坏。

但是,我需要测量此外部电路的输入信号质量与输出信号质量。

此外部电路应添加哪种类型的连接器,以便使用 THD 分析仪,频谱分析仪或音频精度进行测试?  

此致,  

宾夕法尼亚州伯代特,澳大利亚联邦行政当局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PA,

    您 需要连接放大器的输入端以输入信号,并访问负载连接器。  您可以对外部电路进行填充和除数,以比较这两种情况下的性能。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,  

    感谢您的这些初步意见。  

    然后,应该将哪种连接器添加到此外部电路中,以便使用 THD 分析仪,频谱分析仪或音频精度进行测试?  

     TI 是否有这些器件? (如果需要,您可以在内部回答我的问题)

    此致,  

    宾夕法尼亚州伯代特,澳大利亚联邦行政当局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PA,

    此类测试不需要特殊连接器。 您可以使用引脚管座,螺钉接线端子或香蕉插孔。 这些通常用于音频放大器 EVM。 您使用的连接器可能更多地取决于可用的电路板空间和用于连接 AP 或其他测量工具的电缆类型。

    下面是几个用于显示连接器的 EVM:

    https://www.ti.com/tool/TPA2011D1YFFEVM

    https://www.ti.com/tool/TAS2563YBGEVM-DC

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师