请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM6240-Q1 大家好,团队,
我们注意到,MCU 和 PCM6240-Q1之间的 I2C 通信不需要外部时钟输入来读取/写入 PCM6240-Q1的寄存器。
我们认为,除非 PLL 时钟不能通过 I2C 访问,否则 PCM6240将无法工作(结果是误解)。
您能否将 PCM6240-Q1的所有功能分为以下两类?:
- 只能在通电/释放复位状态下使用
例如,通过 I2C 初始化,MICBIAS 电源正常,诊断功能正常等->工作 - 无法仅在开机/释放重置状态下使用
例如 ,ADC 功能,过滤
此问题的目的是缩短 PCM6240的启动时间以及设计/优化启动顺序。
最佳
Masaru