This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:FS 模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086264/tas5805m-fs-mode

部件号:TAS5805M

大家好,

我们应用的采样率为44.1kHz。

当 FS 模式设置为44.1kHz 时, 会发生时钟错误(FL:CLK_Fault_I)。

我们确认了注册  CLKDET_STATUS 寄存器(偏移量= 39小时),但未设置标志。

当 FS 模式设置为自动检测时,不会发生错误。

这些错误的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯塔

      您能否捕获 SCLK 和 LRCLK 的波形? 它们的频率分别是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我明白了。

    我将捕获波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我捕捉了如下时钟。

    绿色:LRCK

    品红色:SCLK

    蓝色:SDATA


    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,肯塔

      您发送了哪些 I2C 代码? 您是否还更改了其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    很抱歉打扰你。

    我们的"bck_ratio_configur"配置错误。

    我们的板球比率系统是64FS,但 TAS5805M 的设置是256FS。

    设置64FS 后,错误已解决。

    感谢你的帮助!!