This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:TAS5411-Q1

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087336/tas5411-q1-tas5411-q1

部件号:TAS5411-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TPA3251

大家好,团队

在我的设计中 ,差分音频输出应该能够 通过将其中一个引脚接地将其配置为单端。 在使用  TAS5411-Q1进行模拟时 ,我无法进行模拟,但模拟失败了,请您建议 如何在需要时获得单端输出,或者请建议此功能的部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS5411-Q1无法设置为单端输出。  此放大器是真正的差分放大器,因此即使在模拟中也必须如此使用。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应,请建议扬声器放大器可用于单端和差分扬声器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳伦德拉

      只有我们的一些高功率设备可以支持单端抽吸,如 TPA3251。 我们的低功耗设备不支持此功能。