This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:在两种编解码器之间切换

Guru**** 2538990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087749/tlv320aic3104-switching-between-two-codecs

部件号:TLV320AIC3104

大家好,团队

需要您的帮助来了解两种不同编码解码器之间的切换。

我们正在使用:

内部音频编解码器(TI 编解码器)- 用于低频(超低音扬声器-蓝牙,LTE,MSG 等通知)  

外部音频编解码器(20W*2扬声器)- 第二个用于高频 低音扬声器(音乐播放器 n all)。  

在这两种编解码器之间切换需要哪些更改。

这两种编解码器都有各自的意义。

Android 11代码库和内核中需要对 imx8mm 板进行哪些更改。

谢谢

迪维什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您要使用 ALSA 进行系统配置,我们不是这方面的专家。

    我们可以帮助处理 AIC3104编解码器本身,但我们不支持系统实施,因为它们依赖于 SOC 和组件。

    此致。