This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255:同一问题:过早剪切和有限输出功率

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1084113/tpa3255-tpa3255-same-issue-premature-clipping-and-limited-output-power

部件号:TPA3255

我遇到的问题与线索中的问题相同,我知道如何测量。

TPA3255:过早剪切和有限输出功率”

我有一个48V 1000W 电源。   我的主板和 TPA3255EVM 评估模块的行为方式相同。   我正在使用具有2欧姆电阻负载的 PBTL 模式。  信号被剪断(夹子警告将点亮)约为36Vpk (72 Vpk)。  这大约是325W,不是我应该从48V 电源获得的575W 左右的最大功率。   Po = Vp^2/2*RL 或 Vpk-pk^2/8*RL。

那么,我到底出了什么问题?

Thx,

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好马丁

      听起来它不应该在36Vpk 输出时被剪切。 是否可以使用差压探针同时测试输入信号和输出电压? 捕获波形并检查其峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在城外待了几天。  我将在下周初发布屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在哪里设置限制器时遇到的问题。  虽然我对20 Hz 的性能感到失望,但现在似乎正在进行规范,但这似乎与数据表一致。   即使是9000 UF 的散装电源电容,它也无法以20 Hz 的频率保持全功率。