This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:高阻抗Bose A20耳机驱动器

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088381/tpa6120a2-high-impedance-bose-a20-headset-driver

部件号:TPA6120A2

我正在查看此部件,以获取军用Bose A20耳机的一对音频驱动器,该耳机的单声道阻抗为160欧姆,立体声阻抗为320欧姆。

首先,我对这个问题很陌生,这是一个简单的一般问题:所引用的160欧姆单声道阻抗是用于一个耳机还是同时用于两者?  同样,当他们引用320欧姆的立体声阻抗时,他们说了什么?  我知道这是一件非常常见的事情,但我没有看到它的解释!   

通常,我们会在立体声L和R模式下使用耳机,因为我们有单独的L和R驱动器。 但是,即使我们的规格也能得到一些坚果,因为它显然是规格输出电平,因为两个耳机与驱动器并行连接。

我在 http://www.digizoid.com/power.php上找到了一个耳机计算器

我也很困惑...  您可以输入耳机阻抗和SPL - SPL,单位为每V或每mW。   A20耳机规格显示,在KEMAR耳部模拟器上,在1mW,1kHz,全音量下测得的SPL值为92dB。

那么,我是否输入一个SPL / V或mW数值?  无论结果如何,SPL从相当大到非常大,320欧姆为110dB/115dB 4.5 至8V有效值,150欧姆为3-5.6V有效值。  这个零件的另一个线程中的那个人遇到了问题。  你怎么看,你有什么建议,我应该遵守这些建议?  似乎我应该可以使用+/- 15V电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Barry:

    我将尝试回答您在以下部分中的问题:

    1)引用的单声道和立体声阻抗可能是指具有单声道/立体声选择开关的Bose A20的最新版本。  我确实找到了Bose的以下文章: https://www.bose.com/en_us/support/articles/HC2672/productCodes/a20/article.html.html.html.html  这篇文章建议单声道模式将单声道(单通道)输入信号路由至两只耳朵。  基于这一点,继续设计160欧姆值(代表双耳单声道模式下的耳机阻抗)是公平的,而320欧姆耳机阻抗仅适用于立体声模式。  在任何一种操作模式下,您都在操作(即向发送电子信号)耳机的两侧。   

    2)我建议您将您选择的SPL (单位为每V或每mW)与您要连接的设备或系统中的规格相匹配。  由于Bose A20指定的SPL单位是dB /mW,我将使用计算器中设置为dB /mW的值。   

    3)当您设计高阻抗耳机时,所需的输出电压必须高; 需要较高的电压才能为Bose A20提供等效输出功率,对于16,32或64欧姆的低阻抗耳机,可在TPA6120A2数据表中看到这些功率。  如果在+/- 5V电源范围内满足这些设计要求,则不能成功操作TPA6120A2。  我强烈建议您使用较大的+/- 15V电源来使用此Bose A20应用程序。  如果您可以获得满足您的设计要求的输出电压/功率,您将受益于高阻抗负载带来的更好的失真产品。

    请查看TPA6120A2数据表中的总谐波失真(THD)+噪声曲线,该曲线是根据各种负载阻抗的输出电压和输出功率绘制的。  在12.5 至12.2 V的数据表中,为25欧姆负载指定了可用的输出电压摆幅

    最佳,

    Alec