This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:PWM模式和合适的LPF配置

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251, TPA3255, TPA3245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087034/tpa3251-pwm-mode-and-suitable-lpf-configulation

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件: TPA3255TPA3245

您好,

我们的客户尝试设计TPA3251 LPF,请参阅应用程序备注sla701a "表1. D类滤波器类型及其SE等效电路"。

LPF配置为:用于AD模式的1型,用于BD模式和混合模式的2型。  我们知道BD模式不能接受CBTL,它在+输出和-输出节点之间放置。

对于TPA3251,数据表上没有对PWM模式的说明。

我们要确认TPA3251的PWM模式和合适的LPF类型。

我们期望它的AD模式和所有LPF类型都可以使用。 正确吗?

 

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Mochizuki

      我们较新的设备都使用BD调制,它将减少进入扬声器的高频组件流,更好地实现EMI和效率。 TPA3251仅使用BD。

      即使在AD调制中,我们仍建议 使用连接到GND的电容器。 因为在现实中,广告并不是完美的差别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

     我们知道,即使是AD模式D-amp,在GND之间放置旁通盖更适合降低EMI。

    另一方面,附加的波形是TPA3251 PWM输出波形,我们相信它是AD模式。

    据我们所知,TPA3251是第一代TPA32xx系列器件,TPA3245和TPA3255是新一代器件,但它采用了数据 表中描述的AD模式调制器。

    因此,请再次查看TPA3251也在使用AD模式的相关信息。  AD模式D-amp设备可接受所有1型,2型和混合LPF配置。

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Mochizuki

     

    </s>402.8763万

    因此,请再次查看TPA3251也在使用AD模式的相关信息。  AD模式D-amp设备可接受所有1型,2型和混合LPF配置。

     

    [/引述]

     

     您回答正确,谢谢。