This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753-Q1:左,右通道LPF电路所需的帮助

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088722/pcm1753-q1-help-needed-on-lpf-circuit-for-left-and-right-channels

部件号:PCM1753-Q1

尊敬的TI团队:

请帮助我回顾以下示意图,并帮助我共享两个通道的LPF电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit,您好!

    我能立即看到的唯一问题是您没有使用VCOM来偏置信号。 由于您有交流耦合输出,而没有使用VCOM作为偏置,因此输出以0V为中心,这将与负极轨(GND)夹紧。 我将删除C40和C45并使用VCOM偏置输出。 这可以通过连接到输出的相对较大的电阻器来完成,或者您可以参阅数据表(8.3 .6.1)或应用手册 https://www.ti.com/lit/an/sbaa322/sbaa322.pdf?ts=1648490883335&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FPCM1753-Q1 以1753以了解有关该产品的一些想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    如果我参考数据表(8.3 LPF. 6.1),了解右侧和左侧的LPF部分,您是否拥有电容器和电阻器或任何计算参考电路的准确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrit,您好!

    我不能告诉您"确切值"是什么,因为它取决于您的目标/限制。 数据表中显示的滤波器是一个多反馈有源低通滤波器。 此网站有一个工具来模拟此过滤器的理想情况(以及许多其他情况):http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm 您也可以使用同一网站来模拟您已经拥有的Sallen-Key体系结构。  

    此致,

    Jeff