This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:是否有一种方便的方法来获取PCM9211的寄存器设置,如使用CodecControl

Guru**** 2908910 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088453/tas5825pevm-is-there-a-convenient-way-to-get-register-settings-for-pcm9211-like-with-codeccontrol

部件号:TAS5825PEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5825PPCM9211

我想使用板载PCM9211的S/PDIF输入为TAS5825P创建I2S信号。 看起来PurePath只是拥有"直接I2C-"应用程序。 在一些用户指南中,我看到CodecControl有一种更方便的方法来创建寄存器设置,但似乎此工具不能“脱机”工作-至少在没有PCM9211EVM的情况下启动它,它只显示错误消息。 是否有办法让它运行,或者PurePath是否有类似的应用程序?

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Klaus

      我要明确一点,你需要获得PCM9211的寄存器设置,而不是TAS5825P的寄存器设置,对吗?

      如果是,我需要将您转接至其他产品线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,您说得不清楚,您说得对,这是PCM9211。

    此致

    Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Klaus,

    您能否提供有关您所看到的错误以及导致错误发生的原因的更多详细信息? 检查此线程并查看是否可以解决您的问题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/87.501万/pcm9211evm-u-codeccontrol</s>9211 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,这个提示很有帮助。 我没有遵循错误,因为我认为工具无法脱机工作,但在将语言设置为英语后,我可以创建注册设置。

    谢谢!

    Klaus