This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:FS模式的差异

Guru**** 2559060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088562/tas5805m-difference-of-fs-mode

部件号:TAS5805M

大家好,

FS模式,自动检测和每个频率的区别是什么?

例如,当输入采样频率为44.1kHz 64FS时,

是否有不同的自动检测和44.1kHz 64F?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kenta

      我与我们的数字团队确认了这一点,应该没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow,您好!

    感谢您的确认。

    非常感谢!