This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:最大行驶水平

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086609/tpa6120a2-maximum-driving-level

部件号:TPA6120A2

我们 计划使用 TPA6120A2器件作为音频驱动器 来驱动负载阻抗为600欧姆的耳机,从而驱动高达500 mW的功率。

为了评估器件,我使用了20引脚SOIC器件,并通过参考数据表连接了电阻器。

在左右两个通道上,RS=10欧姆,RF=1.5k,RB=1.5k,Ro=36欧姆。 左 侧和右侧输入配置为单端。

平衡输入 以单端w.r.t接地至左和右通道的形式提供。  

预期输出为平衡输出(左输出和右输出为180度相移)。

此平衡输出预计可驱动600欧姆负载,最大功率可达500 mW。

在Wei进行测试时,我们发现在600欧姆的平衡输出电平为12.6V时,失真已增加到13.29 %。

我们 请求您为+/- 15V电源提供600欧姆负载的最大驱动能力(电压电平)。

或推荐任何等效的驱动程序。

 

此致

Jagdish和Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagdish & Pavan,

    我将为您介绍此放大器;请查看现有的线程,了解输出电压摆幅范围和负载阻抗的影响:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/72.2204万/tpa6120a2-tpa6120a2-power</s>6120 6120

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jagdish & Pavan,

    TPA6120A2能够驱动高阻抗耳机,因为它具有广泛的输入范围(+/-15V电源上的12.5 V至12.2 V)和输出电流能力(700mA)。  对于您关注的设计,是否有任何其他衡量指标或数字?  500mW输出是否为峰值输出功率?  您是否有平均功率的目标?

    根据数据表,您的问题的直接答案是12.5V。  +15V电源导轨和最大输出摆动12.5V之间所需的净空是由于IC的当前反馈架构。  此架构允许增益在大多数情况下独立于带宽,以获得正确选择的反馈电阻值。  电流反馈架构还支持比大多数电压反馈运算放大器更高的转换速率。

    另请参阅数据表中的曲线,了解各种载荷和增益配置下的变形性能。  一般来说,驱动高阻抗负载需要比低阻抗负载更高的电压(和总功率),但失真性能会更好。

    最佳,

    Alec