https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1086609/tpa6120a2-maximum-driving-level
部件号:TPA6120A2我们 计划使用 TPA6120A2器件作为音频驱动器 来驱动负载阻抗为600欧姆的耳机,从而驱动高达500 mW的功率。
为了评估器件,我使用了20引脚SOIC器件,并通过参考数据表连接了电阻器。
在左右两个通道上,RS=10欧姆,RF=1.5k,RB=1.5k,Ro=36欧姆。 左 侧和右侧输入配置为单端。
平衡输入 以单端w.r.t接地至左和右通道的形式提供。
预期输出为平衡输出(左输出和右输出为180度相移)。
此平衡输出预计可驱动600欧姆负载,最大功率可达500 mW。
在Wei进行测试时,我们发现在600欧姆的平衡输出电平为12.6V时,失真已增加到13.29 %。
我们 请求您为+/- 15V电源提供600欧姆负载的最大驱动能力(电压电平)。
或推荐任何等效的驱动程序。
此致
Jagdish和Pavan