This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:此混合路由是否可行?

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088652/tlv320aic3204-is-this-mixing-routing-possible

部件号:TLV320AIC3204

尊敬的论坛:

我们使用TLV320AIC3204进行了音频设置。 我们使用一个模拟输入(IN1_L),它将路由到数字输出DOUT (-->参见深红色箭头)。 蓝色箭头显示第二个信号-即数字输入(DIN),连接至模拟输出(LOL)。 两个信号均为单声道。

这是"按目前情况":

现在,我们希望在Lor上有两个信号(混合)的附加输出,如下所示:

橙色箭头显示此混合信号输出。

->这是否可行?

->我们需要进行哪些设置?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过模块寄存器直接启用输出模块LOL和Lor。

    您可以在禁用Lor的情况下播放DIN-LOL,在禁用LOL的情况下将混合版本播放到Lor。

    LOR允许将MAR和RDAC混合,如图所示,差分输入INI1L和IN1R,SE仅来自IN1R。

    此致。