This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:在哪里可以找到TAS5722LEVM的"易于使用的PC软件"?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1087980/tas5722l-where-to-find-the-easy-to-use-pc-software-for-the-tas5722levm

部件号:TAS5722L
主题中讨论的其他部件: TAS5805

在哪里可以下载上述PC软件?

无法在TI.com上找到它

巴西

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan

      实际上应该存在描述错误。 TAS5722L没有专用软件,因为寄存器太小,调整不了太多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shadow

    它的寄存器太小,您的意思是什么?    TAS5722L 具有多个可根据数据表写入的I2C寄存器。

    我尝试使用PurePath控制台程序连接它,但它似乎无法识别设备(只有通用I2C接口可用,也无法使其工作)

    是否真的没有办法调整设备中的寄存器以便于评估?

    巴西

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan

      与其他器件(如TAS5805)相比,它们较小。

      TAS5722L EVM无法被PPC软件识别。  

      如果您产品上的系统可以发送I2C代码,则可以使用飞线连接TAS5722L EVM进行控制。

      如果您无法发送I2C代码,您可以考虑使用我们其它器件的EVM发送,例如使用TAS5805 EVM。 将他们的I2C连接在一起,使用I2C监视器功能直接发送I2C代码。