您好,支持团队,
这是FAE Dave,我的客户提出了我需要您帮助的问题。 谢谢!
我的客户正在设置TAS5805M的注册表,现在他们遇到了Pin9 (SDOUT)的问题。
他们希望减少DB,因为SDOUT将达到最大值(他们说中文为截顶,我不太确定翻译是否正确)。
根据寄存器手册,它们调整0x4c寄存器(数字音量控制)。 如果设置为0xff (静音),则输出为零。
但是,如果他们将该值设置为其他值,如0x30,0x50,0x70,0xF0...等,它仍会达到最大值(截顶),这对其影响不大。
但是,从 静音设置中,它可以确保控制音量。 请您提供一些建议吗?

此致,
戴夫