This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:如果AVDD至DVDD的加电延迟为>5ms,是否存在任何问题?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088269/tlv320aic3104-q1-is-there-any-issue-if-avdd-to-dvdd-power-up-delay-is-5ms

部件号:TLV320AIC3104-Q1

大家好,

客户提出的一个问题是,如果AVDD至DVDD的通电延迟大于5毫秒,这里是否有任何问题?

在数据表中,要求为0~5ms。

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:  

    我们的编解码器专家在周一之前不在办公室,但我将与我们的设计团队核实,以了解是否存在任何重大问题。

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    此处的时间要求可能没有问题。 此序列只是调试问题的"最佳情况方案"。 否则,设备在功率定序方面应该非常灵活。

    感谢您的耐心等待,

    Jeff