This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:VOUTL和放大器;VOUTR引脚电流驱动

Guru**** 2812105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089171/pcm1754-q1-voutl-voutr-pin-current-drive

部件号:PCM1754-Q1

各位专家,您好!

你好。

您能否向我们提供 有关PIN VOUTL和VOUTR当前驱动器详情的更多详细信息?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    我们需要您提供更多详细信息以回答您的问题。 您正在查找哪种类型的详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jeff:

    感谢您的回复。

    客户询问 两个针脚 VOUTL和VOUTR的输出电流。 D/S表示这两个不平衡输出,每一个输出都能将4个VPP典型值驱动到5 kΩ μ A交流耦合负载中。

    谢谢你。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会作出回应。 我对拖延表示歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    数据表列出了最大电压4Vpp = 1.414 Vrms和最小负载5欧姆。 这意味着最大电流输出为mA/5 = 0.283 1.414。 负载可以更高,并将减少电流消耗,但较小的负载将消耗超过最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设负载电阻是来自放大器输出的交流耦合。

    此负载允许的峰值电流为0.283 ()* 1.4114 或0.4ma。