This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM624-Q1:PCM6240希望与PCM6260兼容

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089820/pcm6240-q1-pcm6240-wants-to-be-compatible-with-pcm6260

部件号:PCM624-Q1

大家好,

请帮助确认PCM6240要与PCM6260兼容,针脚17 18 19 20是否可以保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amelie:

    我不确定您尝试切换部件的顺序,但如果GPIO引脚处于浮动状态(6240),则没问题。 在PCM6260上,如果未使用输入5和6,我建议使用电容器将其接地。

    此致,

    Jeff