This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:我的客户希望了解IC封装的最高温度。

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089453/tas5825m-my-customer-want-to-know-highest-temp-for-ic-package

部件号:TAS5825M

您好,专家,

这是Koki Tsushima。

我的客户想知道IC封装的最高温度。

我想应该是125℃,这是Tstg。 是否正常?

如果您有一些数据可以在更临时的情况下使用,请通过回复或内部告知我。

很抱歉,您的问题很麻烦。

巴西,

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    OTE温度为160C,因此交叉点温度应为~150C。

    此致,

    路易斯