This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:如何配置为在待机和休眠模式下的超低功耗操作

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088557/tlv320aic3262-how-to-be-configured-for-very-low-power-operation-during-standby-and-sleep-modes

部件号:TLV320AIC3262

您好,

关于如何进入低功耗模式,您能否提供 TLV320AIC3262的应用指南?

谢谢!

 此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请提供 基于 TLV320AIC3262EVM的待机模式和休眠模式功耗测试报告。

    请单独列出所有电源的当前值。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请提供待机模式脚本和休眠模式脚本,谢谢您!

    最佳Regardsd,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    默认情况下,在接通电源时,输入/输出块被禁用,没有用于待机或睡眠模式的寄存器设置。

    在本参考指南中,它提供了每个ADC/DAC用例的功耗。

    https://www.ti.com/lit/ug/slau309/slau309.pdf?ts=1648498692998&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3262</s>3262

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的友好回复。

    但我 不明白  为什么TLV320AIC3262没有用于待机或休眠模式的寄存器设置。 由于其他编解码器(如 TLV320AIC32x4 和 TLV320AIC32x6)设置了许多寄存器。 请参阅文档“TLV320AIC32x4睡眠和待机模式(修订版 B)"或"TLV320AIC32x6睡眠和待机模式"。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa473

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa524

    例如 ,对于TLV320AIC32x4,  睡眠模式脚本中有许多命令。 请参阅下图。

    此外,我不希望 每个ADC/DAC的功耗。 我希望整个芯片组在待机模式和睡眠模式下的功耗。

    我期待你的答复。 谢谢!

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    默认情况下,这些块被禁用,基本上处于睡眠/待机模式,因此没有单个寄存器位将其置于睡眠/待机模式。

    大多数注册表与此应用程序相同。请注意,您可以按照此说明操作,以确保禁用注册表。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于产品设计,应该 非常准确 和精确。 因此,大多数登记册都是相同的,这是不能接受的。 所有寄存器都应设置正确的值。 因此,请提供  TLV320AIC3262的axact脚本,或提供文档“TLV320AIC3262 睡眠和待机模式”。  

    自从TI发布此芯片组 TLV320AIC3262以来,TI的工程师应已对其进行了全面测试。 因此,应该有整个   芯片组的详细功耗报告。 请提供测试结果。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如默认情况下所述,块被禁用(睡眠模式),以下是检查/配置睡眠/待机的设置:

    • 输入/输出模块关闭:
      • 第1页中的SPKC/R注册45 D7-D0 =0万
      •  第1页中的HPL/R寄存器27 D7-D0 =0万
      • 第 1页中的LOR/R注册22 D7-D0 =0万
      • 第 1页中的RECP/M注册40 D7-D6 =00
      • MIC左侧输入: 第1页,使用 D7-D0 =0万注册52至57
    • 基于其它片上块的参考电源上/下: 第1页寄存器122 D2=0 (仅限睡眠模式)
    • 基于其它片上块的参考通电/断电: 第1页寄存器122 D2=1 (仅待机模式)
    • 禁用AGC:
      • LAGC: 第0页寄存器86位D7 =0
      • LAGC噪声阈值: 第0页寄存器87位D5-D1 =0万
      • Ragc: 第0页寄存器94位D7 =0
      • Ragc噪声阈值: 第0页寄存器95位D5-D1 =0万
    • 断电左+右ADC: 第0页寄存器81位D7-D6 =00
    • 断电左+右DAC: 第0页寄存器63位D7-D6 =00
    • 断开输出放大器布线:  
      • MAL/MAR: 第1页注册17位D5-D2 =0000
      • LOR/R CTRL 1: 第1页寄存22位D7-D0 =0万
      • LOR/R CTRL 2: 第1页寄存23位D7-D0 =0万
      • HPL/R: 第1页寄存器27位D7-D0 =0万
      • CP: 第1页寄存器34位D1-D0 =00 (仅限睡眠模式)
      • RECP/M: 第1页寄存器40位D7-D6 =00
      • SPKC/R: 第1页寄存器45位D7-D0 =0万
    • 关闭其它块的电源:
      • MICBIAS: 第1页寄存器51位D6,D2 =0
      • LPGA: 第1页寄存器52位D7-D0 =0万, 第1页寄存器53位D5-D4 =00
      • LPGA CM: 第1页寄存器54位D7-D0 =0万
      • RPGA: 第1页寄存器55位D7-D0 =0万, 第1页寄存器56位D5-D4 =00
      • rPGA CM: 第1页寄存器57位D7-D0 =0万
      • 输入CM: 第1页寄存器58位D7-D0 =0万
      • CLKOUT分配器断电: 第0页寄存器22位D7=0
      • BCLK N分配器断电: 第4页寄存器12位D7=0
      • WCLK N分配器断电: 第4页寄存器13位D7=0
      • 耳机检测: 第0页寄存器67位D7 =0 (仅限睡眠模式)
    • 关闭时钟:
      • 禁用PLL: 第0页寄存器6位D7 =0
      • NDAC分配器: 第0页寄存器11位D7 =0
      • MDAC分配器: 第0页寄存器12位D7=0
      • NADC分配器: 第0页寄存器18位D7 =0
      • mAdc分配器: 第0页寄存器19位D7 =0
    • 配置AVDD:
      • 电源配置: 第1页寄存器1位D3 =0 (仅限睡眠模式)

    睡眠/待机模式功耗不是数据表中的参数(仅关机)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    好的。 谢谢!