This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:软件和硬件支持

Guru**** 2813815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089333/tas5825m-software-and-hardware-support

部件号:TAS5825M

您好,

我在 设计中使用TAS5755MDFD,但它的工作温度为0至125摄氏度。我需要一个工作温度介于-40至85摄氏度之间的芯片。因此,我联系了在线技术支持团队,他们建议我使用这两个TAS5825MRHBR,TAS5825MRHBT。  

我想知道,如果我在设计中使用此零件或软件保持不变,我需要在硬件和软件中进行哪些更改。 与任何寄存器设置一样,需要更改。

提前感谢...

谢谢!

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arun

      对于硬件,您可以参阅TAS5825数据表,然后重新绘制示意图和PCB。 外围设备将发生变化。

      对于软件,DSP结构完全不同,您需要重新进行音乐调谐。 但TAS5825使用PPC3进行控制,这更易于使用。 不应该是很大的问题。