This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:EVM顶层和底层厚度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089610/tas6424eq1evm-evm-top-and-bottom-layer-thickness

部件号:TAS6424EQ1EVM

尊敬的各位:  

对于客户端,我需要了解 TAS6424EQ1EVM器件的顶层和底层厚度。 (铜层)

介电层(核心)厚度也很有趣。

此致,  

PA Burdet,AFAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PA,

    外层是0.07 mm 厚的,内层是。  内部层为0036 mm 厚层。

    此致,
    Gregg Scott