This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1972:60dB模拟增益控制

Guru**** 2776645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1090027/lm1972-60db-analog-gain-control

部件号:LM1972

大家好,

我正在寻找一种能够实现具有60dB衰减的模拟增益控制的解决方案。

我在下面看到了一个应用说明,它很像,但需要更多的衰减。 由于电位计与旋钮一起使用,因此直流电压比串行接口(例如:I2C)更适合用作控制方式。  

https://www.ti.com/lit/ug/tidu034/tidu034.pdf

您能否推荐解决方案?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hayashi-San,

    您是否考虑过根据相同的参考设计调整R8和R9以改变电路增益? 您可以在TINA或PSpice上重新创建相同的模拟。
    集成音量控制设备具有所有数字控制。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师