This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:需要8Ω Ω 扬声器负载的输出功率与效率图

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1088945/tas2505-q1-need-output-power-vs-efficiency-graph-for-8-speaker-load

部件号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS2505

您好,TI团队:

请分享具有不同SPKVDD电压的8欧姆扬声器负载的输出功率与效率图。

与数据表中提供的4欧姆扬声器负载类似。


谢谢。

此致,

Rajmohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajmohan:

    遗憾的是,此数据不可用,因此需要进行一些广泛的测试才能获得图解。 随着电流需求的降低,您可以期望更高的负载阻抗会提高效率。

    获取有关特定电源和电源设置的数据点可能会更快,这是否有帮助?
    如果不是,我们必须计划此测试。 请告诉我。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的反馈。

    如果效率更高,对我来说还可以。

    在我们的设计中 ,SPKVDD = 5V,输出功率= 0.5W。 如果可能,请执行测试并共享此设置的数据。

    谢谢

    此致,

    Rajmohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajmohan

    我将测试这一特定数据点,并在本周结束前告知您结果。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajmohan。

    在EVM上测试TAS2505后,4欧姆和8欧姆的效率似乎相同,0.5瓦时为~Ω 72 % :

      AVDD DVDD SPKVDD
        气页 0.5
    VIN 1.8 1.8 5.
    IIN 0.0.0163万 0.0.0352万 0.137
    销钉 0.0.2934万 0.0.6336万 0.685 总引脚 0.6.9427万
    效率 0.72.0181万
      72.0.1809万

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师