This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:ADC音频噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1089807/tlv320aic3204-adc-tone-noise

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我们正在评估TLV320AIC3204EVM-K并发现ADC音频噪声级别在最终产品上不可接受。

-120dB 12kHz和20kHz噪声被标识为附加FFT屏幕截图。

AIC3204EVM-K GUI设置如下所示。

编解码器MCLK输入通过TAS1020从USB进行

CODEC _CLKIN = PLL_CLK

PLL时钟振铃=低

"数字设置" 分隔符=编程USB音频设置

 

您是否有任何降低语气的想法?

此致,

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您正在使用GUI录制脚本中的哪个路径? 峰值是否一致?

    我使用的是第一条路径,但我没有看到刺激。

    e2e.ti.com/.../TAS1020.emf

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pdjuandi

    感谢您的快速验证。

    能否将脚本文件发送给我们?

     

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pr副andi,

    以下是我们的注册设置。

    此致,

    Mochizuki

    注册 十六进制 注册名称 重置值 当前值 D7. D6. D5. D4. D3. D2 D1 d0
    注册0 0x00 页面选择注册 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册1. 0x01 软件重置寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册2. 0x02 保留的寄存器 0x50 0x60 0 1. 1. 0 0 0 0 0
    注册3. 0x03 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记4. 0x04 时钟设置寄存器1,多路复用器 0x00 0x03 0 0 0 0 0 0 1. 1.
    注册5. 0x05 时钟设置寄存器2,PLL P&R值 0x11 0x91 1. 0 0 1. 0 0 0 1.
    登记6. 0x06 时钟设置寄存器3,PLL J值 0x04 0x08 0 0 0 0 1. 0 0 0
    注册7. 0x07 时钟设置寄存器4,PLL D值(MSB) 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记8. 0x08 时钟设置寄存器5,PLL D值(LSB) 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记9. 0x09 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记10. 0x0A 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记11. 0x0B 时钟设置寄存器6,NDAC值 0x01 0x82 1. 0 0 0 0 0 1. 0
    登记12. 0x0C 时钟设置寄存器7, MDAC值 0x01 0x88 1. 0 0 0 1. 0 0 0
    登记13. 0x0D DAC OSR设置寄存器1,MSB值 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记14. 0x0E DAC OSR设置寄存器2,LSB值 0x80 0x80 1. 0 0 0 0 0 0 0
    注册15. 0x0F 保留的寄存器 0x02 0x02 0 0 0 0 0 0 1. 0
    登记16. 0x10 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记17. 0x11 保留的寄存器 0x08 0x08 0 0 0 0 1. 0 0 0
    登记18. 0x12 时钟设置寄存器8,NADC值 0x01 0x82 1. 0 0 0 0 0 1. 0
    登记19. 0x13 时钟设置寄存器9,mAdc值 0x01 0x88 1. 0 0 0 1. 0 0 0
    登记20. 0x14 ADC反采样(AOSR)寄存器 0x80 0x80 1. 0 0 0 0 0 0 0
    登记21. 0x15 保留的寄存器 0x01 0x01 0 0 0 0 0 0 0 1.
    登记22. 0x16 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记23. 0x17 保留的寄存器 0x04 0x04 0 0 0 0 0 1. 0 0
    登记24. 0x18 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记25. 0x19 时钟设置寄存器9,多路复用器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记26. 0x1A 时钟设置寄存器10,CLKOUT M除法器值 0x01 0x01 0 0 0 0 0 0 0 1.
    登记27. 0x1b 音频接口设置寄存器1 0x00 0x20 0 0 1. 0 0 0 0 0
    登记28. 0x1C 音频接口设置寄存器2,数据偏移设置 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记29. 0x1d 音频接口设置寄存器3. 0x00 0x10 0 0 0 1. 0 0 0 0
    登记30. 0x1E 时钟设置寄存器11,BCLK N除法器 0x01 0x01 0 0 0 0 0 0 0 1.
    登记31. 0x1f 音频接口设置寄存器4,次音频接口 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册32. 0x20 音频接口设置寄存器5. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册33. 0x21 音频接口设置寄存器6. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记34. 0x22 数字接口杂项 设置注册 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记35. 0x23 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记36. 0x24 ADC标志寄存器 0x00 0xCC 1. 1. 0 0 1. 1. 0 0
    登记37. 0x25 DAC标志寄存器1 0x00 0xEE 1. 1. 1. 0 1. 1. 1. 0
    登记38. 0x26 DAC标志寄存器2. 0x00 0x11 0 0 0 1. 0 0 0 1.
    登记39. 0x27 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记40. 0x28 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记41. 0x29 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记42. 0x2A 粘滞标志寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册43. 0x2B 中断标志寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记44. 0x2C 粘滞标志寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册45. 0x2D 粘滞标志寄存器3. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册46. 0x2E 中断标志寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册47. 0x2F 中断标志寄存器3. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记48. 0x30 INT1中断控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册49. 0x31 INT2中断控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册50. 0x32 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记51. 0x33 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记52. 0x34 GPIO / MFP5控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记53. 0x35 Dout / MFP2功能控制寄存器 0x12 0x12 0 0 0 1. 0 0 1. 0
    登记54. 0x36 DIN/MFP1功能控制寄存器 0x03 0x02 0 0 0 0 0 0 1. 0
    登记55. 0x37 Miso/MFP4功能控制寄存器 0x02 0x02 0 0 0 0 0 0 1. 0
    登记56. 0x38 SCLK/MFP3功能控制寄存器 0x02 0x02 0 0 0 0 0 0 1. 0
    登记57. 0x39 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记58. 0x3A 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记59. 0x3B 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册60. 0x3C DAC信号处理块控制寄存器 0x01 0x08 0 0 0 0 1. 0 0 0
    注册61. 0x3D ADC信号处理块控制寄存器 0x01 0x01 0 0 0 0 0 0 0 1.
    登记62. 0x3e 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记63. 0x3F DAC通道设置寄存器1 0x14 0xD6 1. 1. 0 1. 0 1. 1. 0
    注册64 0x40 DAC通道设置寄存器2. 0x0C 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册65 0x41 左DAC通道数字音量控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册66 0x42 右DAC通道数字音量控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记67 0x43 耳机检测配置寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册68 0x44 DRC控制寄存器1. 0x6f 0x6f 0 1. 1. 0 1. 1. 1. 1.
    登记册69 0x45 DRC控制寄存器2. 0x38 0x38 0 0 1. 1. 1. 0 0 0
    登记70 0x46 DRC控制寄存器3. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册71. 0x47 蜂鸣器发生器寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册72. 0x48 蜂鸣器发生器寄存器2 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册73. 0x49 蜂鸣器发生器寄存器3. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册74. 0x4A 蜂鸣器发生器寄存器4. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册75 0x4B 蜂鸣器寄存器5. 0xEE 0xEE 1. 1. 1. 0 1. 1. 1. 0
    登记76. 0x4C 蜂鸣器发生器寄存器6. 0x10 0x10 0 0 0 1. 0 0 0 0
    注册77 0x4D 蜂鸣器寄存器7 0xD8 0xD8 1. 1. 0 1. 1. 0 0 0
    注册78 0x4E 蜂鸣器寄存器8. 0x7E 0x7E 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 0
    注册79 0x4F 蜂鸣器发生器寄存器9. 0xE3 0xE3 1. 1. 1. 0 0 0 1. 1.
    注册80 0x50 保留的寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记81. 0x51 ADC信道设置寄存器 0x00 0xC0 1. 1. 0 0 0 0 0 0
    登记82. 0x52 ADC精细增益调节寄存器 0x88 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记83. 0x53 左ADC信道音量控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记84. 0x54 右侧ADC信道音量控制寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册85. 0x55 ADC相位调节寄存器 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记86 0x56 左通道AGC控制寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记87 0x57 左通道AGC控制寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册88 0x58 左通道AGC控制寄存器3. 0x7f 0x7f 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
    登记册89 0x59 左通道AGC控制寄存器4. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册90 0x5A 左通道AGC控制寄存器5. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册91. 0x5B 左通道AGC控制寄存器6. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册92. 0x5C 左通道AGC控制寄存器7. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册93. 0x5D 左通道AGC控制寄存器8. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记94. 0x5E 右通道AGC控制寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册95. 0x5F 右通道AGC控制寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册名册96. 0x60 右通道AGC控制寄存器3. 0x7f 0x7f 0 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
    注册97 0x61 右通道AGC控制寄存器4. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册名册98 0x62 右通道AGC控制寄存器5. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册99 0x63 右通道AGC控制寄存器6. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册100 0x64 右通道AGC控制寄存器7. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记101. 0x65 右通道AGC控制寄存器8. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册102. 0x66 直流测量寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册103. 0x67 直流测量寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册104. 0x68 左通道直流测量输出寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册105. 0x69 左通道直流测量输出寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册106. 0x6A 左通道直流测量输出寄存器3. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册107. 0x6B 右通道直流测量输出寄存器1 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记108. 0x6C 右通道直流测量输出寄存器2. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册109. 0x6D 右通道直流测量输出寄存器3. 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册110 0x6E 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册111. 0x6f 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册112 0x70 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册113 0x71 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册114 0x72 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册115 0x73 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记116 0x74 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册117 0x75 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册118 0x76 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册119 0x77 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记册120 0x78 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记121. 0x79 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记122. 0x7A 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    注册123. 0x7B 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记124. 0x7C 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记125 0x7D 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记126. 0x7E 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
    登记127. 0x7f 保留 0x00 0x00 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用EVM GUI中的以下录制脚本,您可以单击脚本选项卡以查看设置或按负载来配置设备。

    此致。